搜索
FactoryTalk Optix 帮助
添加对话框类型
添加对话框类型并配置子对象。
在
项目视图
中,右键单击
UI
,然后选择
新建
文件夹
。
将光标悬停在文件夹上,选择
并输入
Dialogs
右键单击
Dialogs
文件夹,然后选择
新建
容器
对话框
。
添加用于关闭对话框的按钮:
右键单击
对话框1 (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中的
文本
中,输入
Close
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
ProjectName
UI
Dialogs
对话框1 (type)
关闭
。
(可选)向对话框中添加更多子元素。
例如,添加矩形和标签。有关更多信息,请参见
图形对象
。
值更改时显示对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal