搜索
FactoryTalk Optix 帮助
开发具有本地化工程单位的仪表
创建以针对登录用户调整的格式显示当前温度的线性仪表。
应用程序示例 - 摄氏度 (it-IT)
应用程序示例 - 华氏度 (en-US)
提醒事项:
下载示例项目:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
添加用户
。
创建登录表单
。
创建模拟量变量
。
创建线性仪表
。
创建标签
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“动态链接”教程
添加用户
创建登录表单
创建模拟量变量
创建线性仪表
创建标签
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal