在远程计算机上启动调试

将运行时应用程序部署到远程计算机,然后在开发计算机上启动调试过程。
  1. 在远程计算机上启动调试
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用
    Visual Studio®
    2022 或
    Visual Studio Code
    作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. FactoryTalk Optix Studio
    中,将
    FTOptixApplication
    部署到目标设备。
    有关更多信息,请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序
  4. Visual Studio
    中,配置和启动调试过程。
    选择 Attach to Process 并进行以下设置:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal