部署 FactoryTalk Optix 应用程序

在部署
FactoryTalk Optix 应用程序
后,
Rockwell Automation
目标设备会自动运行该应用程序。对于未安装更新服务或手动传输运行时应用程序的设备,需要手动启动设备上的应用程序或将应用程序配置为自动启动。
使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
将部署到本地或远程设备。使用
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
将仅部署到远程设备。
FactoryTalk Optix Studio
使用
FactoryTalk Remote Access
将部署到远程设备。
重要提示: 如果目标设备上已在运行一个
FactoryTalk Optix 应用程序
,则部署另一个
FactoryTalk Optix 应用程序
会停止并移除已在运行的应用程序。
先决条件
  • (可选)为
    FactoryTalk Optix
    的运行模式配置画面引擎。
    请参见配置画面引擎
  • 请确认
    FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
    已在目标设备上运行。
    重要提示:
    FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
    在作为应用程序运行时,为了正常运行,要求 TCP 端口 49100 可访问,还要求提供一个配置了密码的有效用户名。
  • 请确认目标设备具备有效的许可证。
    重要提示: 如果目标设备未获得许可,
    FactoryTalk Optix 应用程序
    会在演示模式下运行,并在两小时后自动停止。
  • 配置设备。
    重要提示: 配置本地或远程设备。要配置本地设备,请参见管理目标设备。要配置远程设备,请打开
    FactoryTalk®Hub
    并访问
    FactoryTalk Remote Access
    。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    域视图
    并滚动到
    添加设备
    。远程设备还必须安装并配置了
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime 客户端。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    客户端配置
  1. 部署
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 选择已配置的设备。
    有关更多信息,请参见选择目标设备
  3. 如果选择的是远程设备,则必须首先与该设备建立 VPN 连接。选择
    VPN
    或远程桌面连接(通过选择
    远程桌面
    )。
  4. 选择
    运行
  5. 输入目标设备的用户密码,然后选择
    确定
  6. 要将
    FactoryTalk Optix Studio
    与目标设备分离,请关闭
    输出
  7. 要在目标设备上停止
    FactoryTalk Optix 应用程序
    ,请选择
    停止
    小贴士:
    如果卸载运行时工具,下次登录时,应用程序将自动重新启动。卸载运行时工具后无法部署应用程序,因为卸载操作会移除更新服务。
目标设备上的应用程序将停止。
提醒事项: 要将 FactoryTalk Optix Studio 与目标设备分离,请关闭
FactoryTalk Optix
中的“输出”窗格。应用程序继续在目标设备上运行,但
FactoryTalk Optix
不再处于连接状态,因此消息将不再显示在“输出”窗格中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal