使用 Visual Studio Code 在本地调试 NetLogic

使用
Visual Studio Code®
来通过设计时和运行时 NetLogic 调试本地项目。
先决条件
  1. 使用 Visual Studio Code 在本地调试 NetLogic
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    Visual Studio Code
    将打开。
  3. 以下任一选项:
    • 调试运行时 NetLogic。运行
      FactoryTalk Optix 应用程序
      ,然后在
      Visual Studio Code
      中选择
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序
    • 调试设计时 NetLogic。在
      Visual Studio Code
      中,选择
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      ,然后执行设计时 NetLogic。请参见在设计时运行 NetLogic
  4. 停止调试进程,编辑代码,然后重复该过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal