在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包

使用 NuGet Gallery 扩展安装 NuGet 软件包。
先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用
    Visual Studio®
    2022 或
    Visual Studio Code
    作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. 在 Visual Studio Code 中,安装 NuGet Gallery 扩展 NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace
  4. 在 NuGet 库中,安装必需的 NuGet 软件包。
  5. 保存
    CSPROJ
    文件。
  6. 编译项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal