- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
NuGet 软件包
一些库小组件和脚本需要安装特定的 NuGet 软件包。
有关 NuGet 的更多信息,请参见 NuGet 是什么,它有什么作用?| Microsoft 文档。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用 Visual Studio®
或 Visual Studio Code®
对 FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。在您所选的代码编辑器中安装 NuGet 软件包。请参见在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包和在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包。
NuGet
提供反馈