向用户或组分配角色

向用户和组分配角色,以创建具有所分配权限和特权的角色的层次结构。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面中,执行以下任一操作:
    • 角色
      下,将组拖到
      用户
      下的用户上或拖到
      下的组上。还可以将用户或组拖动到角色上。按住
      Shift
      Ctrl
      可选择并拖动多个连续项或非连续项。
    • 选择一个或多个角色,选择
      向用户或组
      分配
      ,选择用户和组,然后选择
      应用
    小贴士: 将在已分配给角色的组或角色旁边出现 Group assigned。通过在
    项目视图
    中将角色拖到用户或组中,可以从
    项目视图
    向用户或组分配角色。
已向用户或组分配的角色将显示在配置板页面上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal