搜索
FactoryTalk Optix 帮助
角色
角色标识用户和组的责任。角色通常创建安全配置文件。
小贴士:
为具有不同责任的用户和组定义一组角色。例如,创建管理员角色、操作员角色和访客角色,然后将用户和组分配给适用的角色。可以在运行时显示或隐藏特定角色的画面和图形对象。请参见
在运行时配置内容的安全性
。
要配置角色:
添加角色
重命名角色
向用户或组分配角色
删除角色
用户、组和角色
添加角色
重命名角色
向用户或组分配角色
删除角色
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal