配置屏幕保护程序

配置屏幕保护程序,在指定的不活动期后隐藏应用程序界面。
  1. 配置屏幕保护程序对象:
    1. 添加矩形或其他容器,并配置子对象来创建屏幕保护程序。
      有关更多信息,请参见图形对象
    2. 项目视图
      中,选择屏幕保护程序对象,然后在
      属性
      中设置以下值:
      • 可见
        。设置为
      • 点击可视
        。设置为
    3. 事件
      中,选择
      MouseDown 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      变量命令
      设置变量值
    4. 输入参数
      下的
      VariableToModify
      中,选择
      选择节点
      ,然后选择屏幕保护程序对象的
      可见
      属性。
    5. 设置为
    6. 通过将屏幕保护程序对象拖动到
      项目视图
      中容器的底部,确保屏幕保护程序对象的 Z 顺序最高。
  2. 在工具栏中,选择
    模板库
    ,然后搜索
    Idle Timeout
  3. 组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    MainWindow (type)
    中或拖到
    项目视图
    中的屏幕以显示屏幕保护程序。
    有关屏幕的更多信息,请参见画面
  4. 中,选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,选择
    IdleTimeoutLogic
    ,然后在
    属性
    中设置以下值:
    • 已启用
      。设置为
    • 持续时间
      。设置空闲超时。
  6. 项目视图
    中,展开导入的
    IdleTimeoutLogic
    ,然后选择
    OnTimeout
  7. 属性
    OnTimeout
    值中,选择
    Edit
    ,然后选择
    命令
    变量命令
    设置变量值
  8. 输入参数
    下的
    VariableToModify
    中,选择
    选择节点
    ,然后选择屏幕保护程序对象的
    可见
    属性。
  9. 设置为
下载示例项目:
ScreenSaver.zip
小贴士: 您可以创建在自动注销后显示的登录画面。示例登录画面可以包含在最初隐藏的矩形对象,该对象可调整为主窗口的大小,其
可见性
设置为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal