搜索
FactoryTalk Optix 帮助
TrustListType
BrowseName
TrustListType
SuperType
FileType
(FileType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
LastUpdateTime
UtcTime
UpdateFrequency
Duration
ActivityTimeout
Duration
DefaultValidationOptions
TrustListValidationOptions
Size
UInt64
(继承自
FileType
)
Writable
Boolean
(继承自
FileType
)
UserWritable
Boolean
(继承自
FileType
)
OpenCount
UInt16
(继承自
FileType
)
MimeType
String
(继承自
FileType
)
MaxByteStringLength
UInt32
(继承自
FileType
)
LastModifiedTime
DateTime
(继承自
FileType
)
方法
OpenWithMasks
BrowseName
OpenWithMasks
InputArguments
名称
DataType
说明
Masks
UInt32
OutputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
CloseAndUpdate
BrowseName
CloseAndUpdate
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
OutputArguments
名称
DataType
说明
ApplyChangesRequired
Boolean
AddCertificate
BrowseName
AddCertificate
InputArguments
名称
DataType
说明
Certificate
ByteString
IsTrustedCertificate
Boolean
RemoveCertificate
BrowseName
RemoveCertificate
InputArguments
名称
DataType
说明
Thumbprint
String
IsTrustedCertificate
Boolean
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal