搜索
FactoryTalk Optix 帮助
FileType
BrowseName
FileType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Size
UInt64
Writable
Boolean
UserWritable
Boolean
OpenCount
UInt16
MimeType
String
MaxByteStringLength
UInt32
LastModifiedTime
DateTime
方法
打开
BrowseName
Open
InputArguments
名称
DataType
说明
Mode
Byte
OutputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
关闭
BrowseName
Close
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
读取
BrowseName
Read
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
Length
Int32
OutputArguments
名称
DataType
说明
Data
ByteString
写入
BrowseName
Write
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
Data
ByteString
GetPosition
BrowseName
GetPosition
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
OutputArguments
名称
DataType
说明
Position
UInt64
SetPosition
BrowseName
SetPosition
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
Position
UInt64
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal