搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubDiagnosticsReaderGroupType
BrowseName
PubSubDiagnosticsReaderGroupType
SuperType
PubSubDiagnosticsType
(PubSubDiagnosticsType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Counters
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
LiveValues
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
DiagnosticsLevel
DiagnosticsLevel
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
TotalInformation
UInt32
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
TotalError
UInt32
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
SubError
Boolean
(继承自
PubSubDiagnosticsType
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal