搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubDiagnosticsType
BrowseName
PubSubDiagnosticsType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DiagnosticsLevel
DiagnosticsLevel
TotalInformation
UInt32
TotalError
UInt32
SubError
Boolean
Counters
LiveValues
Object
方法
重置
BrowseName
Reset
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal