搜索
FactoryTalk Optix 帮助
PubSubConfigurationType
BrowseName
PubSubConfigurationType
SuperType
FileType
(FileType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Size
UInt64
(继承自
FileType
)
Writable
Boolean
(继承自
FileType
)
UserWritable
Boolean
(继承自
FileType
)
OpenCount
UInt16
(继承自
FileType
)
MimeType
String
(继承自
FileType
)
MaxByteStringLength
UInt32
(继承自
FileType
)
LastModifiedTime
DateTime
(继承自
FileType
)
方法
ReserveIds
BrowseName
ReserveIds
InputArguments
名称
DataType
说明
TransportProfileUri
String
NumReqWriterGroupIds
UInt16
NumReqDataSetWriterIds
UInt16
OutputArguments
名称
DataType
说明
DefaultPublisherId
BaseDataType
WriterGroupIds
UInt16
DataSetWriterIds
UInt16
CloseAndUpdate
BrowseName
CloseAndUpdate
InputArguments
名称
DataType
说明
FileHandle
UInt32
RequireCompleteUpdate
Boolean
ConfigurationReferences
PubSubConfigurationRefDataType
OutputArguments
名称
DataType
说明
ChangesApplied
Boolean
ReferencesResults
StatusCode
ConfigurationValues
PubSubConfigurationValueDataType
ConfigurationObjects
NodeId
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal