搜索
FactoryTalk Optix 帮助
AddressSpaceFileType
BrowseName
AddressSpaceFileType
SuperType
FileType
(FileType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
Size
UInt64
(继承自
FileType
)
Writable
Boolean
(继承自
FileType
)
UserWritable
Boolean
(继承自
FileType
)
OpenCount
UInt16
(继承自
FileType
)
MimeType
String
(继承自
FileType
)
MaxByteStringLength
UInt32
(继承自
FileType
)
LastModifiedTime
DateTime
(继承自
FileType
)
方法
ExportNamespace
BrowseName
ExportNamespace
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal