搜索
FactoryTalk Optix 帮助
标尺线笔
用于绘制直线的 XY 图表对象笔,该直线上的点代表 X 和 Y 两个变量的 X 和 Y 坐标
BrowseName
XYChartScalarLinePen
SuperType
XY 图表线
(XYChartLinePen)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
X
X
Number
X 坐标变量
Y
Y
Number
Y 坐标变量
颜色
Color
Color
(继承自
XY 图表线条
)
粗细
Thickness
Size
(继承自
XY 图表线条
)
已启用
Enabled
Boolean
(继承自
XY 图表笔
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal