XY 图表线

用于在 XY 图表中绘制数据的线条
BrowseName
XYChartLinePen
SuperType
XY 图表笔(XYChartPen)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
Color
笔线条的颜色
粗细
Thickness
线条的粗细
已启用
Enabled
(继承自 XY 图表笔)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal