搜索
FactoryTalk Optix 帮助
数组线笔
用于绘制直线的 XY 图表对象笔,该直线上的点代表二维矩阵变量的两个维度
BrowseName
XYChartArrayLinePen
SuperType
XY 图表线
(XYChartLinePen)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
点数组
PointArray
Number
应由图表绘制的 (X, X) 坐标的二维数组
可编辑
Editable
Boolean
直接在图表中启用/禁用值的更改
颜色
Color
Color
(继承自
XY 图表线条
)
粗细
Thickness
Size
(继承自
XY 图表线条
)
已启用
Enabled
Boolean
(继承自
XY 图表笔
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal