开关样式

开关的样式
BrowseName
SwitchStyle
SuperType
控件样式(ControlStyle)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
背景颜色
BackgroundColor
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
边框颜色
BorderColor
多边形边框的颜色
边框宽度
BorderWidth
对象边框的粗细
文本颜色
TextColor
要显示的文本的颜色
字体系列
FontFamily
字体系列
字体粗细
FontWeight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
字体大小
活动背景颜色
ActiveBackgroundColor
元素处于活动状态时的背景颜色
活动边框颜色
ActiveBorderColor
元素处于活动状态时的边框颜色
活动文本颜色
ActiveTextColor
元素处于活动状态时的文本颜色
活动手柄颜色
ActiveHandleColor
元素处于活动状态时的手柄颜色
活动手柄边框颜色
ActiveHandleBorderColor
元素处于活动状态时的手柄边框颜色
手柄颜色
HandleColor
元素手柄的颜色
手柄边框颜色
HandleBorderColor
手柄边框的颜色
手柄边框宽度
HandleBorderWidth
手柄边框的宽度
半径
Radius
对象角度的半径
焦点边框颜色
FocusBorderColor
元素在被选中时的边框颜色
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal