搜索
FactoryTalk Optix 帮助
数值动画
单个动画
BrowseName
NumberAnimation
SuperType
抽象动画
(AbstractAnimation)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
自
From
Float
范围的起始值
至
To
Float
范围的最终值
持续时间
Duration
Int32
动画的持续时间,以毫秒为单位
插值
EasingCurve
Motion curve
定义用于设置值变化动画的插值分布
目标
Target
NodeId
用作当前方法、事件或操作的目标的对象
正在运行
Running
Boolean
(继承自
抽象动画
)
循环
Loops
Int32
(继承自
抽象动画
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal