运动曲线
定义动画的移动行为
- BrowseName
- EasingCurveEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 线性 | 在 minVal 和 maxVal 之间线性执行动画 |
1 | 平方缓入 | |
2 | 平方缓出 | |
3 | 平方缓入-缓出 | |
4 | 平方缓出-缓入 | |
5 | 立方缓入 | |
6 | 立方缓出 | |
7 | 立方缓入-缓出 | |
8 | 立方缓出-缓入 | |
9 | 四次方缓入 | |
10 | 四次方缓出 | |
11 | 四次方缓入-缓出 | |
12 | 四次方缓出-缓入 | |
13 | 五次方缓入 | |
14 | 五次方缓出 | |
15 | 五次方缓入-缓出 | |
16 | 五次方缓出-缓入 | |
17 | 正弦缓入 | |
18 | 正弦缓出 | |
19 | 正弦缓入-缓出 | |
20 | 正弦缓出-缓入 | |
21 | 指数缓入 | |
22 | 指数缓出 | |
23 | 指数缓入-缓出 | |
24 | 指数缓出-缓入 | |
25 | 圆形缓入 | |
26 | 圆形缓出 | |
27 | 圆形缓入-缓出 | |
28 | 圆形缓出-缓入 | |
29 | 伸缩缓入 | |
30 | 伸缩缓出 | |
31 | 伸缩缓入-缓出 | |
32 | 伸缩缓出-缓入 | |
33 | 倒退缓入 | |
34 | 倒退缓出 | |
35 | 倒退缓入-缓出 | |
36 | 倒退缓出-缓入 | |
37 | 弹跳缓入 | |
38 | 弹跳缓出 | |
39 | 弹跳缓入-缓出 | |
40 | 弹跳缓出-缓入 |
提供反馈