搜索
FactoryTalk Optix 帮助
导航面板样式
导航面板的样式
BrowseName
NavigationPanelStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
InactiveColor
Color
范围的颜色
非活动文本颜色
InactiveTextColor
Color
非活动元素的文本颜色
活动主颜色
ActivePrimaryColor
Color
该颜色用于指示当前选定选项卡的颜色
活动次颜色
ActiveSecondaryColor
Color
该颜色用于指示当前选定选项卡的文本颜色,当“外观”带下划线
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
半径
Radius
Size
对象角度的半径
图标使用文本颜色
IconUsesTextColor
Boolean
当设置为“真”时,选项卡的图标将设置与选项卡文本具有相同的颜色
选项卡间距
TabSpacing
Size
设置选项卡之间的间距
选项卡填充
TabPadding
Size
导航面板选项卡按钮和栏之间的填充
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal