标签样式

标签的样式
BrowseName
LabelStyle
SuperType
控件样式(ControlStyle)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
文本颜色
TextColor
要显示的文本的颜色
字体系列
FontFamily
字体系列
字体粗细
FontWeight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
启用/禁用文本中的斜体
字体下划线
FontUnderline
启用/禁用文本中的下划线
字体大小
FontSize
字体大小
背景颜色
BackgroundColor
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
半径
Radius
对象角度的半径
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal