搜索
FactoryTalk Optix 帮助
输入框样式
输入控件的样式
BrowseName
InputBoxStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
边框颜色
BorderColor
Color
多边形边框的颜色
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
焦点背景颜色
FocusBackgroundColor
Color
元素在被选中时的背景颜色
焦点边框颜色
FocusBorderColor
Color
元素在被选中时的边框颜色
焦点文本颜色
FocusTextColor
Color
元素在被选中时的文本颜色
输入占位符颜色
PlaceHolderColor
Color
设置在用户不输入任何文本时输入占位符的颜色
选择颜色
SelectionColor
Color
设置选定的颜色
选择文本颜色
SelectionTextColor
Color
设置选定的文本颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
边框宽度
BorderWidth
Size
对象边框的粗细
半径
Radius
Size
对象角度的半径
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal