搜索
FactoryTalk Optix 帮助
柱状图样式
柱状图的样式
BrowseName
HistogramChartStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
间距
Spacing
Size
元素之间的间距
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
轴颜色
AxisColor
Color
轴的颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal