搜索
FactoryTalk Optix 帮助
仪表样式
仪表的样式
BrowseName
GaugeStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
前景颜色
ForegroundColor
Color
处于较高 Z 顺序的元素的颜色
边框颜色
BorderColor
Color
多边形边框的颜色
边框宽度
BorderWidth
Size
对象边框的粗细
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
手柄颜色
HandleColor
Color
元素手柄的颜色
手柄边框颜色
HandleBorderColor
Color
手柄边框的颜色
手柄边框宽度
HandleBorderWidth
Size
手柄边框的宽度
手柄大小
HandleSize
Size
手柄的大小
半径
Radius
Size
对象角度的半径
工具提示背景颜色
ToolTipBackgroundColor
Color
工具提示的背景颜色
工具提示文本颜色
ToolTipTextColor
Color
工具提示的文本颜色
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal