搜索
FactoryTalk Optix 帮助
按钮样式
按钮的样式
BrowseName
ButtonStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
Color
Color
笔线条的颜色
边框颜色
BorderColor
Color
多边形边框的颜色
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
按下时的颜色
PressedColor
Color
元素在被按下时的颜色
按下时的边框颜色
PressedBorderColor
Color
元素在被按下时的边框颜色
按下时的文本颜色
PressedTextColor
Color
元素在被按下时的文本颜色
焦点边框颜色
FocusBorderColor
Color
元素在被选中时的边框颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
边框宽度
BorderWidth
Size
对象边框的粗细
半径
Radius
Size
对象角度的半径
图标使用文本颜色
IconUsesTextColor
Boolean
当设置为“真”时,选项卡的图标将设置与选项卡文本具有相同的颜色
水平填充百分比
HorizontalPaddingPercent
Float
内容和对象水平边缘之间距离的百分比
垂直填充百分比
VerticalPaddingPercent
Float
内容和对象垂直边缘之间距离的百分比
{间距百分比}
SpacingPercent
Float
{元素间距的百分比}
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal