系统

在运行时为网络接口的某些系统设置启用读取/写入
BrowseName
System
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
需要重新启动
RebootRequired
需要重新启动设备才能提交对系统配置进行的更改
网络接口
NetworkInterfaces
网络接口的列表
日期和时间
DateAndTime
日期和时间配置
设备
Device
设备状态和配置
显示
Display
设备显示状态和配置
应用程序
Application
应用程序状态和配置

方法

重新启动
BrowseName
Reboot
重新启动系统。对于支持的操作系统,请验证运行 FactoryTalk Optix 应用程序的用户是否具有重新启动操作系统的权限
加载应用程序
BrowseName
LoadApplication
将应用程序加载到设备上
InputArguments
名称
DataType
说明
FilePath
文件路径
Password
密码
DeleteApplicationFiles
删除应用程序文件
OutputArguments
名称
DataType
说明
Result
加载应用程序结果

事件

加载应用程序状态事件
加载应用程序状态事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal