搜索
FactoryTalk Optix 帮助
网络接口
配置 WAN 和 LAN 网络接口
BrowseName
NetworkInterface
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
DHCP 已激活
DHCPClientEnabled
Boolean
使用 DHCP 自动获取 IP 设置
IP 地址
IPAddress
String
网络的 IP 地址
DNS 1
DNS1
String
网络的主 DNS 地址
DNS 2
DNS2
String
网络的次 DNS 地址
默认网关
DefaultGateway
String
默认网络网关的 IP 地址
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal