搜索
FactoryTalk Optix 帮助
节点指针
BrowseName
NodePointer
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
类别
Kind
NodeId
节点类
NodeClass
NodePointerNodeClass
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal