内容同步模式

如何与远程服务器同步
BrowseName
ContentSynchronizationModeEnum

DisplayName
说明
0
无同步
已禁用导入和同步 (用户需要手动读取和写入值)
1
仅导入
在第一次连接时导入远程节点,而不进一步同步
2
导入和同步值
导入远程节点并保持同步
3
全同步
导入远程节点并保持其结构和值同步
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal