OMRON Fins 标签

BrowseName
OmronFinsTag
SuperType
标签(Tag)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
内存区域
MemoryArea
控制器中能读取/写入标签的内存位置
数据转换
DataConversion
BCD 格式
BCDFormat
最大长度
MaximumLength
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数
字地址
NumWord
能读取/写入标签的内存位置中的地址
位号
BitOffset
指定位在字中的位置
标志地址
NumFlag
存储区编号
BankNumber
数组更新模式
ArrayUpdateMode
(继承自标签)
原始数据类型
OriginalDataType
(继承自标签)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal