BCD 格式
- BrowseName
- BCDFormat
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | Format0 | Format0Description |
1 | Format1 | Format1Description |
2 | Format2 | Format2Description |
3 | Format3 | Format3Description |
提供反馈
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | Format0 | Format0Description |
1 | Format1 | Format1Description |
2 | Format2 | Format2Description |
3 | Format3 | Format3Description |