Micro 控制器驱动程序

用于与 Micro800、MicroLogix 1400 或 SLC 500 控制器通信的驱动程序
BrowseName
MicroControllerDriver
SuperType
通信驱动程序(CommunicationDriver)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
控制器类型
ControllerType
Micro800、MicroLogix 1400 或 SLC 500
协议
Protocol
以太网或串行通信协议
传输模式
SerialProtocol
全双工(用于同时双向通信)或者半双工(用于一次单向通信)
串行端口
SerialPort
用于与调制解调器相连的桥接服务的串行端口号
波特率
Baudrate
与目标通信设备的波特率相匹配所需的 RCB 串行通信速度
数据大小
DataSize
字节数
奇偶性
Parity
错误检测方法
停止位
StopBits
停止位数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal