控制器类型

Micro800、MicroLogix 1400 或 SLC 500
BrowseName
ControllerType

DisplayName
说明
0
Micro800
Micro800
1
MicroLogix 1400
MicroLogix 1400
2
SLC-5/03、SLC-5/04、SLC-5/05
SLC-5/03、SLC-5/04、SLC-5/05
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal