事件记录器

记录由特定节点和/或其子节点或项目中的任何节点生成的一个或多个关注事件类型的属性,并将其存储在数据库中
BrowseName
EventLogger
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
已启用
Enabled
启用/禁用事件记录
区域设置
Locales
关注区域设置,用于在数据库中存储 LocalizedText 数据的翻译,通常是事件的说明。对于每个本地化属性,每个区域设置在数据库中都有一个附加列。如果为空,则区域设置是项目所需的区域设置 (项目根节点的区域设置属性)
数据库
Store
用于存储事件数据的数据库
事件配置
EventConfigurations
对象的事件配置集合。如果为空,则记录由任何项目节点生成的事件
事件字段的路径
EventFieldPaths
事件参数
EventArguments
要记录的事件字段
EventFieldsToLog
用于记录不同关注事件的属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal