搜索
FactoryTalk Optix 帮助
事件配置
要通过事件记录器监控的事件类型的配置
BrowseName
EventConfiguration
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
事件源
EventSource
NodeId
关注事件的源节点。如果为空,则考虑由任何项目对象生成的关注事件
侦听子树
MonitorSubtree
Boolean
如果为真,则获取事件源中所选节点的子节点
事件类型
EventType
NodeId
要记录其数据的事件的类型
排除非交互式会话
ExcludeNonInteractiveSessions
Boolean
仅记录在用户与应用程序图形界面交互时生成的事件,忽略由其他逻辑生成的事件
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal