搜索
FactoryTalk Optix 帮助
审计签名
BrowseName
AuditInfo
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
工作流类型
WorkflowType
Workflow type
用户
Users
Node pointer
组
Groups
Node pointer
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal