复合变化率报警

监控变量值在给定时间内的变化率。当所监控变量值的变化率达到一个或多个设置限值时激活。当连续达到多个限值时,在达到所有限值时发出告警信号
BrowseName
NonExclusiveRateOfChangeAlarmController
SuperType
复合限值报警(NonExclusiveLimitAlarmController)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
轮询时间
PollingTime
用于监控变量值变化率的参考间隔
上上限
HighHighLimit
(继承自限值报警)
上限
HighLimit
(继承自限值报警)
下限
LowLimit
(继承自限值报警)
下下限
LowLowLimit
(继承自限值报警)
活动
Active
(继承自限值报警)
消息
Message
(继承自限值报警)
已启用
Enabled
(继承自 AlarmController)
自动确认
AutoAcknowledge
(继承自 AlarmController)
自动证实
AutoConfirm
(继承自 AlarmController)
输入变量
InputValue
(继承自 AlarmController)
严重性
Severity
(继承自 AlarmController)
定时搁置最长持续时间
MaxTimeShelved
(继承自 AlarmController)
定时搁置预设持续时间
PresetTimeShelved
(继承自 AlarmController)
最后一个事件
LastEvent
(继承自 AlarmController)
已搁置
Shelved
(继承自 AlarmController)
已抑制
Suppressed
(继承自 AlarmController)
已锁存
Latched
(继承自 AlarmController)
锁存已启用
LatchingEnabled
(继承自 AlarmController)

事件

NonExclusiveRateOfChangeAlarmType
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal