复合限值报警

BrowseName
NonExclusiveLimitAlarmController
SuperType
限值报警(LimitAlarmController)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
上上限
HighHighLimit
(继承自限值报警)
上限
HighLimit
(继承自限值报警)
下限
LowLimit
(继承自限值报警)
下下限
LowLowLimit
(继承自限值报警)
活动
Active
(继承自限值报警)
消息
Message
(继承自限值报警)
已启用
Enabled
(继承自 AlarmController)
自动确认
AutoAcknowledge
(继承自 AlarmController)
自动证实
AutoConfirm
(继承自 AlarmController)
输入变量
InputValue
(继承自 AlarmController)
严重性
Severity
(继承自 AlarmController)
定时搁置最长持续时间
MaxTimeShelved
(继承自 AlarmController)
定时搁置预设持续时间
PresetTimeShelved
(继承自 AlarmController)
最后一个事件
LastEvent
(继承自 AlarmController)
已搁置
Shelved
(继承自 AlarmController)
已抑制
Suppressed
(继承自 AlarmController)
已锁存
Latched
(继承自 AlarmController)
锁存已启用
LatchingEnabled
(继承自 AlarmController)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal