搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置水平布局
要配置水平布局,请添加水平布局对象和子对象,然后调整属性。
在
项目视图
中,右键单击包含水平布局对象的节点,然后选择
新建
容器
水平布局
。
在水平布局下添加或移动子图形对象。
有关如何移动图形对象的更多信息,请参见
移动节点
。
例如,在水平布局下添加按钮以创建一排按钮。请参见
按钮
。
子对象逐个分布在一行中。
(可选)在
属性
中,设置如何显示子图形对象:
内容对齐
:
左对齐
。将子对象锚定在水平布局的左侧。
居中
。将子对象锚定到水平布局的中心。
右对齐
。将子对象锚定在水平布局的右侧。
换行
。如果水平布局宽度内容纳不了子对象,则换行。
换行设置为真
换行设置为假
水平间隙
。水平布局的子对象之间存在水平空间。
垂直间隙
。水平布局的各行换行子对象之间存在垂直空间。
水平布局
水平
水平布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal