搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置 FTP 服务器
安装以下 NuGet 软件包的稳定版本:
FubarDev.FtpServer
FubarDev.FtpServer.FileSystem.DotNet
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
请参见
NuGet 软件包
。
配置所需的
FTPServerLogic
脚本参数。请参见
FTP 服务器配置
。
运行
FTPServerLogic
脚本。
FTP 服务器配置
FTP 服务器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal