设置直接变频器连接

  1. 创建或打开项目。
  2. 从工具栏中选择
    模板库
    ,然后从
    脚本库
    中选择
    直接变频器连接
    脚本。
  3. 直接变频器连接
    脚本拖到项目结构中的
    NetLogic
    文件夹中。
    将使用以下对象更新
    NetLogic
    文件夹:
    • NetLogic[文件夹]
      • UpdateRateEnum[数据类型]
      • DriverTypeEnum[数据类型]
      • DirectDriveConnectivity[文件夹]
        • DriveConnectionDesignTimeNetLogic[NetLogic 脚本]
        • DriveConnectionRuntimeNetLogic[NetLogic 脚本]
  4. 导航到 Product Compatibility and Download Center (PCDC),然后选择
    Download by Product
  5. 在搜索字段中,输入
    Optix
  6. 选择
    FactoryTalk Optix
    ,然后选择
    Downloads
  7. 选中
    Select Files
    复选框。
  8. 在本地驱动器上下载并解压程序包
    Direct_Drive_Connectivity_v1.00.00.zip
  9. 打开
    config.xml
    ,然后修改所需的设置:
    1. 提供 FactoryTalk Optix Studio 位置路径。
    2. 提供 FactoryTalk Optix Studio 安装路径。
    例如:
    <Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>
    C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
    </FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>
    C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
    </FTOptixProjectPath> </Settings>
    其中:

      C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
      是 FactoryTalk Optix Studio 位置路径。

      C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
      是 FactoryTalk Optix Studio 安装路径。

  10. 在 PowerShell 中,运行
    install.bat
    脚本文件。
    小贴士: 您可能需要调整
    Windows®
    PowerShell 执行策略才能启用该脚本。
    NuGet 软件包将注入到在
    config.xml
    文件中定义的项目中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal