直接变频器连接

在您的项目中使用直接变频器连接功能,可以启用 PowerFlex 变频器。
直接变频器连接可用来:
  • 基于预定义的变频器配置文件创建 PowerFlex 信息模型
  • 创建客户端并从 PowerFlex 变频器读取数据。支持四种 PowerFlex 变频器:PF755、PF755TM、PF6000T 和 PF7000
小贴士:
直接变频器连接仅在 Windows® 操作系统上受支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal