添加 MQTT 订阅者

配置 MQTT 订阅者以在定义的主题上订阅来自 MQTT 代理的消息。如果客户端订阅了某个主题,它将接收代理为该主题转发的所有消息。
小贴士: 订阅者可以接收来自其他
FactoryTalk®Optix
客户端和其他使用受支持格式的客户端的变量。
  1. 在项目视图中,右键单击
    MQTT
    ,选择
    新建
    ,然后选择
    MQTT 订阅者
  2. 中,转到
    订阅
    订阅1
    并配置以下属性:
    文件夹
    此文件夹节点包含变量,订阅者将从中复制从代理读取的值。
    主题
    要订阅的代理上的单个主题。主题为必填项。
    QoS
    MQTT 服务质量 (QoS) 定义了特定消息(0,1,2)的交付保证。
    0 - 至多一次(可能会丢失消息)。
    1 - 至少一次(保证消息交付,但可能会重复发送消息)。
    2 - 恰好一次(确保消息只交付一次且不重复)。
项目视图
MQTT
文件夹中会出现所配置的
MQTT 订阅者
对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal