添加 MQTT 客户端

配置 MQTT 客户端节点以启用与 MQTT 代理的连接。要发布和订阅 MQTT 代理,需要创建 MQTT 发布者节点和/或 MQTT 订阅者节点
  1. 在项目视图中,右键单击
    MQTT
    ,选择
    新建
    ,然后选择
    MQTT 客户端
  2. 中,配置
    MQTT 客户端
    设置:
    代理地址
    要连接到的代理的地址。
    端口
    通信端口号。
    ClientID
    服务器上唯一的客户端标识符。
    SSL/TLS 已启用
    启用 FT Optix MQTT 客户端和 MQTT 代理之间的安全连接。激活后,将使用“mqqts”协议。
    验证代理证书
    激活/停用 MQTT 代理证书的验证过程。在 SSL 证书验证过程中,FT Optix MQTT 客户端会检查代理证书的数字签名,以确保该证书已由受信任的证书颁发机构 (Certificate Authority, CA) 颁发。客户端还会验证证书是否未过期。
    CA 证书文件
    一个证书授权机构签发的证书,已对 MQTT 代理上的服务器证书进行签名。一旦激活了 SSL/TLS 后,需要它与代理建立安全连接。它必须位于
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    文件夹中。
    客户端证书文件
    FT Optix MQTT 客户端证书。客户端证书标识客户端,就像服务器证书标识服务器一样。如果此属性保持为空,则只能使用代理证书进行身份验证。它必须位于
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    文件夹中。
    客户端私钥文件
    FT Optix MQTT 客户端私钥。它必须位于
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    文件夹中。
    用户标识类型
    访问 MQTT 代理时指定用户:
    • 匿名(默认) - 未执行登录,请以匿名用户身份访问服务器
    • 用户名/密码 - 指定用于登录的用户名和密码组合。
项目视图
MQTT
文件夹中会出现
MQTT 客户端
对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal