Rockwell Automation 系统中的 FactoryTalk® Optix

FactoryTalk Optix Studio 是一种集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。FactoryTalk Optix Studio 包含预定义对象库,这些对象支持 HMI 应用程序的图形界面、功能和逻辑运算的模块化设计。使用特定的 C# 语言脚本,可以在设计阶段自动执行各种操作,并向项目中添加自定义功能。
FactoryTalk Optix Studio 可作为 Web 和桌面开发环境,用于构建 FactoryTalk Flex 应用程序并将其部署到客户端系统。可通过 FactoryTalk Hub 访问 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器。
可以在 FactoryTalk Optix Studio 中开发和编译 FactoryTalk Optix 应用程序。编译后的应用程序可以部署到 Windows® 或 Linux 客户端系统,或者封闭式 Rockwell Automation 设备,例如 OptixPanel 或嵌入式边缘计算设备。
在为符合 21 CFR Part 11 的系统寻找合适的架构时,必须确定如何在运行中维护系统及其数据。对于用于保护访问权限的开箱即用解决方案,封闭式 Rockwell Automation 设备(如 OptixPanel 和嵌入式边缘计算)旨在限制对设备操作系统和文件的访问。在某些情况下,利用内部 IT 系统实现标准化数据安全和管理策略可能更可取。在这些系统中,FactoryTalk® Optix 支持与由 IT 管理员维护的系统集成,以便实施适当的 IT 程序控制和自动化控制。对于 Windows® 或 Linux 客户端系统,IT 部门将负责部署适当的策略和权限来限制访问。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal