客户端设备上的项目加密

对安装了 FactoryTalk Optix Update Server 的任何设备上的项目进行加密。

加密范围

表示项目信息模型的项目
YAML
文件在客户端设备上以二进制加密文件形式进行传输。有关更多信息,请参见项目源格式
默认情况下,仿真器组件处于加密状态。无法禁用对仿真器组件进行加密。

加密操作

客户端设备基于当前硬件和
Windows
密钥生成公共加密密钥。
EncryptionKey.bin
中的公共加密密钥存储在
Runtime
文件夹中的客户端设备上。加密的应用程序绑定到特定的客户端设备硬件。
加密项目无法复制到其他客户端设备,也无法在其他客户端设备上运行。将加密项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译的项目进行加密。
小贴士: 您可以在打开项目的同时从设备上传加密的项目,即使您登录的组织与用于开发项目的组织不同也是如此。有关更多信息,请参见打开项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal