管理客户端设备

添加、移除、复制和选择网络中可用的目标客户端设备。
仿真器
(默认的目标客户端设备)在开发计算机的本地运行。有了
仿真器
,无需安装
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
软件,即可测试
FactoryTalk Optix 应用程序
小贴士:
仿真器
运行时会在两小时后自动停止,即使设备上存在有效的许可证也是如此。如果应用程序的测试时间较长,请导出应用程序。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序
小贴士: 不支持重新启动
仿真器
,以免意外重新启动安装了
Windows®
的设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal